中国 | 中文

新标准IEC/ISO 17305

EN ISO 13849和IEC 62061的结合标准将对机械安全领域产生哪些影响?

按照计划,标准IEC/ISO 17305将融合标准EN ISO 13849和IEC 62061。在将来,新标准IEC/ISO 17305将描述设备和机械的功能安全,以及期间需考虑的措施和步骤
 

EN/ISO 17305可能于2016颁行。

IEC/ISO 17305的计划颁行时间是2016年,有2年的过渡期。这个标准结合体将在全球范围内实施。它的目标是实现标准化和简单化,这将通过完全取代目前并存的EN ISO 13849和IEC 62061来实现,将来只有IEC/ISO 17305这一个标准。
 

今年的IEC/ISO 17305内部委员会初稿

IEC/ISO 17305内部委员会初稿计划于2014年年底出炉。相关的标准委员会和一些工作团体中都可见到Pilz专家团队的身影,在旨在让设备和机器制造商受益的开发活动中扮演重要的引导角色。对于IEC/ISO 17305这一结合体,我们支持最实际可行的方法。
 

关于标准草案进展的最新第一手消息

对于IEC/ISO 17305的内容,目前尚未做出最终决策。一旦正式出版标准草案,我们将在本网站上为IEC/ISO 17305的应用提供说明、评价和实践提示
 

更多信息:

IEC/ISO 17305的词条

Pilz 服务项目

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn