中国 | 中文

在评估和降低风险时,需考虑哪些步骤?

简洁而紧凑 - 流程图中汇集了所有信息

用合适的评估工具进行从机器到安全功能的路由及评估尽管十分复杂,但是可以解决。我们创建了流程图“使用 EN ISO 12100、13849-1 和 EN/IEC 62061 实现功能安全”作为指导。
 

风险降低分步措施

流程图汇总了评估和降低机械风险时需要考虑的步骤。它还解释了如何使用 EN ISO 12100、13849-1 和 EN/IEC 62061 评估和验证安全功能。

立即免费下载!

 

更多信息:

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn