中国 | 中文

更纤薄的设计:编码型安全开关 PSENcode

PSENcode编码安全开关用于防护装置的位置监控以及一般位置监控。

PSENcode编码安全开关用于防护装置的位置监控以及一般位置监控。PSENcode 系列增加了采用纤薄设计的新版本。与紧凑型设计相比,新版本的外壳虽然宽度相同,但是十分扁平(13mm 高)
 

最高水平的操作保护使之具备最广泛的应用范围。

得益于RFID应答器技术,PSENcode编码安全开关结合了最高水平操作保护能力与最小空间要求。此外,PSENcode系列的新成员可以沿最多四个执行和接近方向安装在门、罩盖或翻板上,并且每个开关都可以有两个不同的操作距离。PSENcode 的多功能性为设计工程师提供了极大的机器设计自由度。因此,它还可以执行之前只能使用磁性安全开关实现的应用。

 

优点一览:

  • RFID 应答器技术提供最高水平操作保护能力
  • 可安装在门、罩盖或翻板上
  • 每个开关可以沿最多四个执行和接近方向安装,并且可以有两个不同的操作距离
  • 满足最新标准 EN ISO 14119 的要求
  • 最高可用于 PL e 级别

 

更多信息:

编码型安全开关 PSENcode

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn