中国 | 中文

新一代 PSENvip 2

借助于最新一代基于摄像原理的 PSENvip 防护系统,您可以从更简单的操作和更高生产率中获益。

基于摄像原理的 PSENvip 防护系统是一个集成解决方案,用于折弯机的高效监控和控制。借助于新一代的 PSENvip 2,用户可以从操作和生产率的改善中获益。


易于操作

PSENvip 2 上的所有调试和配置工作均直接通过折弯机控制系统上的网络接口执行。因此,最终用户可以集中地完成所有配置。由于结构紧凑,PSENvip 2 在安装上十分灵活,因此接收器常常可以直接安装在折弯机控制系统旁,十分便于调节


最大生产率和高机器利用率

PSS 4000 自动化系统现已集成了具有 FAST 功能的评估设备。因此,可以将防护系统的关闭时间和折弯机模具的超程距离降至最低水平。同时还显著减少了接线工作。凭借坚固的机械结构、发射器上的新型 LED 照明和接收器上的协调光学器件,PSENvip 2 可保证极高的机器利用率,帮助提高生产率。
除了使用基础评估模块的版本,PSENvip 2 还提供高性能评估模块,该模块可提供诸如动态屏蔽程序等额外功能。


优点一览:

  • 可以在一个地点集中完成所有设置
  • 紧凑的结构便于灵活安装
  • 丰富的 I/O 模块支持针对具体应用进行灵活调节
  • 保证防护系统的最短可能停机时间和折弯机模具的最短超程距离
  • 最大程度减少了接线工作
  • 高机器利用率和生产率
  • 折弯机安全最大化

 

更多信息:

基于摄像原理的 PSENvip 防护系统

新一代基于摄像原理的 PSENvip 2 防护系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn