中国 | 中文

安全地监控驱动器

PSS 4000 上的控制系统现在可用于高级运动监控功能。

控制系统 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 现在可用于高级的运动监控功能。配备本地快速停机功能的全新紧凑型 I/O 模块 (PSSu K F EI) 适用于该用途。您将从更短的反应时间和更高的生产率中获益。
 

优点一览

  • 快速响应时间及高产率,源于驱动器的快速停机功能,与PLC循环时间无关。
  • 速度功能可以在软件中轻松设置。
  • 仅需在用户程序中改变阈值(比如速度限值),即可对应用进行精确调整。
  • 调试简单而且节省时间,工作过程中可简单地对所设置的参数进行诊断。
  • 通过使用现有的编码器系统,可节省成本,并可连接所有常用的旋转编码器/反馈系统(正弦/余弦,TTL,HTL,接近开关)。


用于监控驱动的运动监控功能:

  • 实现符合 EN 61800-5-2 标准的安全功能:
     - 达到 PL d,仅配备一个正弦/余弦旋转编码器
     - 达到 PL e,配备一个安全旋转编码器
     - 达到 PL e,配备组合的旋转编码器和接近开关,并具备额外的齿轮监控功能
  • 安全速度范围:SSR
  • 安全速度监控:SSM
  • 安全方向:SDI
  • 安全操作停止:SOS


凭借 Pilz 自动化解决方案,您可以安全而且高效地监控驱动器。

 

更多信息:

PSS 4000 自动化系统

PSSuniversal I/O 模块

Pilz 的安全运动监测

PSS 4000 自动化系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn