中国 | 中文

PNOZmulti 2 – 配备 Ethernet/IP 连接

另一种通信连接:PNOZmulti 2 可配置控制系统现在还能集成到 Ethernet/IP 网络之中。

PNOZmulti 2 可配置控制系统现可使用 Ethernet/IP 通信模块在左侧扩展。因此对于 PNOZmulti 2,除了 PROFINET、CANopen、EtherCAT、Modbus TCP、Profibus-DP和Powerlink.之外,现在又多了一种通信连接方式。

所以,PNOZmulti 2 独立于上层的操作控制系统,可在行业范围内灵活使用。
 

优点一览:

  • 通过通信模块与 Ethernet/IP (适配器)相连的连接选项
  • IP 地址可通过单元前部的 DIP 开关轻松设置。
  • 通过 RJ45 连接器实现与现场总线的标准化连接
  • 采用交换型接口,不会发生数据冲突
  • 用户友好型诊断和控制信息保证了最短的设备停机时间和高利用率
  • 通过通信模块进行双向信令和控制
  • PNOZmulti Configurator 中激活了 PVIS 诊断理念,
    另外还可以集成各个客户的文本。

PNOZmulti 2 使用安全,它是适用于全球所有机器类型的安全标杆
 

更多信息:

PNOZmulti 2 可配置控制系统
 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn