中国 | 中文

对标准 IEC/EN 61496-1 的修订

采用标准 IEC/EN 61496-1 实现安全完整性级别和性能级别的标准化。

安全完整性等级(SIL - 根据 IEC 62061)和性能级别(PL - 根据 ISO 13849)方面,用于各种等级电敏防护设备(ESPE)的应用选项到目前为止均不甚精确。


IEC/EN 61496 将于 2015 年 5 月 10 日生效

IEC/EN 61496“机械安全 - 电敏防护设备 - 第1部分:一般要求和测试”得到最新修订,首次支持为相关的 SIL 和 PL 分配类型等级。ESPE 和 SIL/PL 类型等级之间的关系如下:

应用中的使用依据:
1 类

2 类

3 类

4 类

EN ISO 13849–1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 和
SIL CL 1

SIL 2 和
SIL CL 2
SIL 3 和
SIL CL 3

 

更多信息:

包含 IEC/EN 61496-1 相关详细信息的文章

Pilz 光束设备
 

 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn