中国 | 中文

安全验证

确保全面机械安全的重要步骤

机器用户要求绝对确保安全系统满足必要的安全要求并符合全球和地区标准。现在,安全自动化已成为众多机器系统司空见惯的功能,这增加了机器安全合规和标准化的复杂性。

因此,安全验证对于确保工作场所的安全和机械的合规性(符合标准和法规)至关重要。由于在设计的最终阶段,执行完风险评估后才进行验证,因而经常会忽视或低估验证任务。


标准和法规

必须根据IEC 61508、IEC 62061、EN ISO 13849-1和13849-2来验证机械安全系统。EN ISO 13849-2指出,“验证是一个利用静态和动态测试以及其他方法,来证明所有部件能够正确动作以执行预设的安全功能,且不会执行非预设功能的过程。”


机械生命周期

对机械控制系统的验证是机器安全生命周期的基本组成部分,验证可以使最终用户和机器供应商得以确认安全系统设计的功能满足风险评估期间制定的要求,同时满足规格和设计期间规定的要求。另外,通过验证向最终用户保证,机器完全符合相关安全标准。

随着进一步的发展,现在执行验证成为一项错综复杂的任务,验证将在机械自动化的开发过程中执行。法规认证,例如符合机械指令的CE认证、NR 12(巴西)认证和选定的ANSI标准,要求提供验证结果的文件。对于特定应用,可采用独立的第三方验证。
 

更多信息:

安全验证服务

确保机械安全完整性
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn