中国 | 中文

安全的中缅天然气管道

自动化系统PSS 4000可为中缅天然气管道提供过程控制与安全保障。

缅甸与中国之间的天然气管道长度为2500公里。该管道耗时四年修建完成,目前每年自西向东的输气量约为三百亿立方米。在沿线的14个压缩机站与控制站中,自动化系统PSS 4000依照SIL 3等级标准确保安全的过程控制功能安全。而且,该系统可在一个系统中同时执行自动化与安全两项功能。


PSS 4000确保可靠安全的天然气输送

国鹏科技有限公司利用电加热系统确保输气管道不会结冰,天然气能够顺利地从A地输送至B地。要做到这一点,必须保持一定的管道压力及适当的最低温度。

因此,对该系统的强制性要求就是能够在天然气温度及流量方面对PID安全控制器进行监控。自动化系统PSS 4000的控制系统PSSuniversal PLC用于沿线的14个压缩机站,可对PID安全控制器进行监控。将控制功能持续一致地分配至外围设备是自动化系统PSS 4000的一大特色。通过软件平台PAS4000中的软件功能块对PID进行控制。

利用自动化系统PSS 4000实现方便执行具有逻辑结构以及多样实用的解决方案


更多信息:

PSS 4000 自动化系统

管道安全监控
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn