中国 | 中文

具有API接口的软件平台PAS4000

这样可以方便用户对PAS4000以外基于自动化过程的控制项目进行配置

自动化系统PSS 4000中,软件平台PAS4000用于对控制系统PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi进行配置与编程。配置与编程时只需使用PASmulti图形程序编辑器或依据EN/IEC 61131-3标准使用编程语言IL、STL以及LD便可完成。


API可使外部应用程序与PAS4000相连接

现在,Pilz可在PAS4000中为外部应用程序提供接口(API-应用编程接口)。从而方便用户对基于自动化过程的控制项目进行配置,例如:在Excel中,利用API,Excel可以针对PAS4000自动生成控制代码。这样可以节约工程设计过程的时间,尤其是在必须建立大量类似项目的情况下更是如此。预定义功能可以快速、高效地传输至该接口;然后包含在控制项目中,无需通过编辑器进行手动输入。
 

通过API可执行大量操作

通过API,可以创建项目编写程序块及库调用、配置硬件映射过程及系统变量(内部及外部)。还可创建并配置IP连接。完成项目需要的其它步骤,如:编译、下载至控制系统、功能授权及测试等,在PAS4000中均按照常规步骤执行。

由于PSS 4000自动化系统可执行自动化及安全项目,因此,利用API,还可高效创建安全功能
 

有关PAS4000的详细信息,请查看在线帮助

想要了解利用API可以完成哪些操作以及需要哪些命令,用户可参考“PAS4000 API”项下的PAS4000软件平台在线帮助。


更多信息:

PAS4000 软件

PSS 4000 自动化系统

具有API接口的软件平台PAS4000
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn