中国 | 中文

PITmode — 魅力十足的入门套件

现在提供:用于立即调试操作模式选择开关PITmode的套件。

操作模式选择开关PITmode即将作为入门套件推出。只需一个套件即可为您提供调试PITmode所需的一切。套件中的部件包括PITmode(带有适用于机床应用的图符)、分别用于操作模式一至四的应答器钥匙、一个用于隐藏“服务”操作模式的应答器钥匙、一组弹簧加载端子和一些固定螺丝。借助多头螺丝刀,您可立即使用、安装和调试PITmode。


一个紧凑型单元集成了两项功能

PITmode 操作模式选择开关外形紧凑,具有两大功能:安全选择定义的操作模式,以及机器的使用授权。应答器钥匙为每位用户赋予与其能力相匹配的权限。机器控制系统中的识别号用于分配访问控制权限。PITmode可用于采用一系列控制序列和操作模式的设备和机器。配有按钮,还可选配用于机床的图符


优点一览

  • 快速识别并通过LED清楚读取选择的操作模式和授权等级。
  • 高度安全,因为RFID应答器钥匙增强了操纵保护能力。
  • 由于采用了非接触式原理(免维护和无磨损),因而实现了长久的使用寿命
  • 集操作模式选择开关和访问授权功能于一身,节省空间


更多信息:

订购入门套件

PITmode 操作模式选择开关

PITmode — 魅力十足的入门套件
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn