中国 | 中文

可配置控制系统PNOZmulti 2 – 新型基础单元PNOZ m B1

控制结构与您的应用精确匹配——马上了解我们的PNOZmulti 2 系列产品最新亮点会为您和您的应用带来哪些益处!

PNOZmulti 2是一款独立于上层设备控制系统的开放式可配置控制系统,能够在行业范围内灵活使用。新型基础单元PNOZ m B1具有许多有趣的新特性——立刻了解,以便您和您的设备可以享受到这些益处!


为什么选择PNOZ m B1? 该产品具有许多新特点!

现在该单元上无输入及输出。精度更高,由于使用了扩展模块,实现了控制结构与应用精确匹配。用户只需关注实际需要即可。

通过10版软件工具PNOZmulti Configurator可使用PNOZ m B1。利用PNOZ m B1可执行多达1024条连接线路的较大项目。全新的USB记忆棒存储介质意味着可保存数个项目。两个集成以太网接口实现了成本节约,因为无需连接ETH扩展模块。另外,还针对用户友好型诊断配备了背光显示屏。


优点一览:

  • 较大型项目: 利用PNOZ m B1,通过10版PNOZmulti Configurator,可执行多达1024条连接线路
  • 根据需要定制成本: 通过扩展模块实现精确应用匹配,基础单元上无输入输出。
  • 缩短停机时间,提高设备可用性: 集成以太网接口,可通过相应模块与所有常用现场总线系统连接
  • 用户友好型诊断: 背光显示屏
  • 灵活易用: 多个项目均可保存在USB记忆棒中。
  • 最大化安全性: 以应用为准,安全等级高达PL e及SIL CL 3


使用可配置控制系统PNOZmulti 2,可确保安全 – 它是所有机器类型的全球安全标准。立刻详细了解我们最新型的PNOZmulti 2系列产品!


更多信息:

可配置控制系统 PNOZ m B1
 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn