中国 | 中文

可连接到CC-Link的PNOZmulti 2

现在,可配置控制系统PNOZmulti 2配备另一用于连接CC-Link的现场总线模块。

可配置控制系统PNOZmulti 2配备另一用于连接CC-Link的现场总线模块。现有现场总线模块有PROFIBUS、PROFINET、Modbus、CANopen、EtherNET/IP,、EtherCAT和Powerlink。因此,控制系统PNOZmulti有丰富的连接选项可供选择。在PNOZmulti软件工具中即可对现场总线模块的输入和输出进行配置;因而十分简便,轻而易举。

您可以使用现场总线模块来读取诊断数据设置自动化功能的虚拟输入和输出。如果需要将PNOZmulti连接到不同的现场总线系统,无需更改任何程序,操作十分简单。您只需将某一现场总线模块换为其他模块即可。


优势一览

  • 可连接到所有常规现场总线系统,提供全球范围的应用选项
  • 人性化诊断和控制信息减少了停机时间并提高了设备的利用率
  • 通过现场总线模块提供双向信号发送和控制
  • 轻松读取诊断数据,且非安全相关功能可采用虚拟输入和输出
  • 无需更改任何程序,即可轻松更换现场总线模块
  • PNOZmulti Configurator软件工具中,单击鼠标即可选择诊断解决方案PVIS
  • 可集成单个客户文本

使用可配置控制系统PNOZmulti 2,可确保安全 – 它是所有机器类型的全球安全标准。


更多信息:

 

 

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn