中国 | 中文

下面是如何对自动化系统 PSS 4000 进行编程。

在该教程中,您将了解到 PAS4000 中编辑器的功能以及项目结构方面的提示。

用于安全和自动化 PLC 编程的编辑器

自动化系统 PSS 4000 的控制系统 PSSuniversal PLC 可编程为符合 EN/IEC 61131-3 的可编程逻辑控制器,用于自动化及安全任务。借助这些,您可以在安全和自动化领域实施各种项目。

软件平台 PAS4000 中的所有编辑器现已被 TÜV Süd 归类为 LVL(有限可变语言)。因此,PAS4000 是首款可将 PAS IL(指令表)PAS STL(结构化文本)用作 LVL 语言的工具。这意味着用于 PLC 编程的编辑器符合安全相关用户软件创建要求。PLC 编程语言也可轻松与面向功能块的程序编辑器 PASmulti 进行结合。


编程更简单   

在该教程中,您将了解到如何使用编辑器 PAS IL、PAS STL 和 PAS LD控制系统 PSSuniversal PLC 进行编程。 可编程。我们的专家会向您展示编辑器的基本功能以及如何使用这些功能创建项目。此外,您将了解到宝贵的提示与技巧,它们有助于您更轻松地实施项目。

请随时更新并跟进自动化软件 PSS 4000 的相关教程。在未来几周内,该系列将继续提供关于完成项目、授权和在线帮助等的更多视频。


更多信息:

关于编程的视频教程

土豆网站上的 PSS 4000 教程

下面是如何对自动化系统 PSS 4000 进行编程。
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn