中国 | 中文

与自动化系统 PSS 4000 的通信和连接

更新的教程将向您解释 PAS4000 中可以使用哪些现场总线和以太网接口,以及配置的方法。

Pilz 专家教程提供了关于自动化系统 PSS 4000 的各种编辑器、配置、编程、调试和操作的第一手信息。本教程对所有相关功能以及有价值的专业知识进行了概述。今天的视频将介绍现场总线和以太网接口的利用率和配置


PSS4000 的配置和连接

自动化系统 PSS 4000 中可以使用以太网和现场总线通信接口,用于安全相关和非安全相关通信。PSSuniversal I/O 模块可以通过Modbus TCP、Raw-TCP、Raw-UDPEthernet IP 与外部、更高级别控制系统进行通信。以太网通信接口可以在软件平台 PAS4000 中通过 IP 连接编辑器进行配置。也可使用现场总线系统 ProfiNET PROFIBUS 以及安全现场总线系统 PROFIBUS PROFIsafe


自动化项目教程

自动化系统 PSS 4000 和相应的软件平台 PAS4000 能够使您的项目实现安全自动化并包含各种功能。17 个教程,重点介绍 PAS4000,有助于您更轻松地使用软件和硬件,从而实现更快的调试。更好地了解自动化系统 PSS 4000 可以节约工程时间。


更多信息

关于通信接口的视频教程

YouTube网站上的PSS 4000教程

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn