中国 | 中文

什么是“对机械的实质性改造”?

PASmsi 应用程序可以使您安全地达到产品安全法的新要求。

如果机器需要改造或更新,可能会出现新危险或增加风险。从而必须执行全部合规性评估程序


机械改造法规

2015 年 4 月 9 日,德国劳工和社会事务部发布了一份解释文件,主题是“对机械的实质性改造”。所谓的机械指令整个欧洲的法定要求进行管理。在德国法律中,以机器条例(产品安全第 9 条例)的形式在国内实施。产品安全法在德国明确实施的同时,只要其包含的要求涉及“对机械的实质性改造”,这些要求就同样适用于其他欧洲国家。                                                                      

什么是“实质性改造”?

现在,您可以使用 PASmsi 应用程序确定您的机器改造是否在本文件定义的“实质性改造”范畴内。只需回答事先定义的问题,即可获得每一步后续操作的详细说明。您还将了解到在当前机械指令下是否需要执行新的合规性评估程序。                                                                                                                                                                                                                                 

一个应用程序 – 多种功能

此外,PASmsi 还提供以下功能:

  • 风险估计:确定风险等级(PLr 和 SIL)
  • 确定可达到的性能等级(PL)
  • 计算操作频率(NOP)维护间隔
  • 记录管理存储传输项目


立即免费下载

应用商店提供适用于 Apple 和 Android 设备的 PASmsi。现在就免费下载应用程序吧!

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

更多信息:

Google Play Store:PASmsi (Android)

Apple App Store:PASmsi (iOS)

PASmsi 应用程序可以使您安全地达到产品安全法的新要求。
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn