中国 | 中文

缩短调试时间和提高生产率

现在,可为自动化系统 PSS 4000 下载固件版本 13,它包含许多新功能。

调试时间缩短

现在,使用在线更改功能就可以更改控制系统上的各个程序。这将节省您的时间,因为调试期间无需再编译并加载整个程序。由于自动化系统 PSS 4000 以相同的方式处理安全和自动化功能,因而现在 Pilz 首次实现了故障安全型部分的在线更改。


标准化减少了设备类型数量

凭借版本 13,PLC 控制系统 PSSuniversal PLC 提供了与 ProfiNET 网络进行标准通信的设备接口。ProfiNET 作为通信堆栈集成在控制系统中。通过 PAS4000 中的特殊配置,可以操作与相同硬件(原始 UDP、Modbus/TCP、Ethernet/IP 等和新的ProfiNET)的各种通信连接。控制系统 PSSuniversal PLC 可用于各种通信系统的通用接入


提高生产率

可配置连接结构 SafetyNET p FS 提供了另一个优势。如果 SafetyNET 连接中断,则可以确保系统自动重新连接。为实现更高的安全性,新版本允许紧凑模块“快速控制单元”(PSSu K F FCU)中发生脉冲展宽和脉冲延迟。因此,即使是超短脉冲也会被安全记录并处理。


优点一览:

  • 节约调试时间:首次可以创建各个程序部分和功能块,即使在故障安全型部分,无需重新创建整个项目。
  • 标准化减少了设备类型数量:通过 PAS4000 中的配置,一个控制系统可用于各种工业以太网通信协议,例如 ProfiNET。
  • 提高生产率:如果 SafetyNET p 连接中断,系统将自动重新建立连接。


更多信息:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

缩短调试时间和提高生产率
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn