中国 | 中文

利用 PMC 安全伺服驱动技术的压机改造

凭借安全运动解决方案,Sona BLW Präzisionsschmiede 降低了投资成本,并大幅提高了生产率。

雷姆沙伊德的 Sona BLW Präzisionsschmiede GmbH 在快速运转的自动压机上通过精锻成形工艺生产工件。例如,用于汽车工业的齿轮箱的齿轮。现在通过压机改造,公司实现了更高的生产率和安全性


安全运动功能确保更高的生产率和工艺稳定性

在机器的设置和维护期间,通常只能使机器在限制条件下缓慢运行,这样才不会使操作员处于危险境地。EN 61800-5-2定义了在安全运动序列方面的必要功能,即安全运动。例如,借助“安全限速”和“安全方向”功能,可轻松进行设置。在送料时,“安全限制增量”功能可以保护操作员免受不可控进给运动的伤害。借助“安全制动测试”功能,可快速、无风险地进行维护工作。通过结合压机中使用的电机与伺服放大器 PMCprotego DS,“安全减速”等功能得到了改进。


无需更换电机即可改造

因此没有必要更换电机和齿轮箱,因而可将投资成本控制在极低水平。现在,带制动斜坡监控的“安全停止 2”功能可实现安全门打开时的快速停止,无需关闭驱动器。因为改型后再也无须切断伺服放大器的中间电路电压,所以可提高使用寿命,实现非常快速的重启,并将废品数量减至最少。


更多信息:

伺服驱动技术和安全运动功能

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn