中国 | 中文

从转换到安全伺服驱动技术中受益

了解Schunk Hoffmann Carbon Technology公司信赖Pilz伺服驱动器的原因。

Schunk Hoffmann Carbon Technology公司是一家领先的自动化行业起动机和燃油泵碳刷制造商。在从液压压机转换为电动伺服螺旋压机后,该公司经常遭遇故障。当时使用的驱动控制器PCB的短路故障表明,PCB无法应对明显过多的煤灰。  


简单 - 便于集成到任何环境

解决方案是使用PMCprotego D伺服放大器,得益于PCB上的特殊涂层,它可以在含煤灰的环境条件下可靠工作 。该伺服放大器可与第三方电机顺利结合。它们可与市场上销售的几乎所有编码器配合使用。“当我们对第一台压机使用新的驱动控制器时,它的工作状态非常理想”,Dietmar Loidl回忆道。“Pilz的专家在尽可能短的时间内安装了电机,他们显示训练有素。”


安全 – 具有各种反馈的PL e级安全运动

可通过单独配置的插入式安全卡将所有相关安全功能集成到伺服放大器中。案例研究:符合61800-5-2标准的STO、SS1、SS2、SOS和SLS。可以无缝实施安全功能,不受编码器类型的限制。


节能 – 得益于安全运动功能

Pilz专为此应用开发了急停制动斜率。即使电机以1400 min-1的最高转速运行,也能在50 ms内通过制动使电机转速降为零。因此,满足了Schunk Hoffmann公司对压机的快速安全制动要求 - 即使转速极高。蓄能系统提供的储存和重新使用制动能量的能力降低了对机器峰值功率的要求。


更多信息:

安全运动解决方案

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn