中国 | 中文

工业PI——智能工厂的可转换工业电脑

工业PI改变您的自动化项目。它灵活、先进,非常适合工业环境。工业PI助您轻松实现数字化项目。

准备通过工业PI实现数字化变革

功能丰富的工业PI是我们对日益数字化的工业自动化的回应。工业PI基于熟悉的Raspberry PI,可用于私人家庭应用,同时配备了坚固的外壳和稳定的机械性能。因此,可以随时用于您的工业自动化环境。有了开源软件,可以使用工业PI控制您的工厂和机械,例如,将过程数据直接发送到云端。作为工业物联网网关,可将您的控制器连接到云端。所以您可以随时随地看到您的工厂和机器!

使用工厂数据助您取得成功!

工业PI作为工业物联网网关使用,可将工业环境中的物联网连接到云服务。工业PI在工厂和机械附近收集数据,对其进行评估并处理。这样可以随时随地看到机器,还可以考虑如何节省成本等。

想将工业PI纳入现有系统架构,作为工业物联网网关吗?可以通过我们的通信模块来实现。您只需通过连接器将它们连接到网关。它们具有以下接口:Profinet、Profibus、Ethernet/IP、DeviceNET、Ethercat、CANopen、Sercos、Powerlink、Modbus and serial。

优点一览:

  • 许多工业应用领域的最佳解决方案
  • 可以在工厂和机械附近收集数据,对其进行评估并处理
  • 按照EN 61131-2标准防止干扰,并在-40至+50度的温度范围内正常工作
  • 坚固的外壳和24 V接口可用于工业应用
  • 诸多通信模块使其可以集成到所有常见系统架构中

想看看工业PI的好处吗?

一旦可以在我们的电子商店购买工业PI,我们会立即告知大家!只需使用联系表将您的询价发送给我们的销售团队。

对于产品有什么问题吗?我们的支持团队将乐意为您提供帮助。

工业PI作为工业物联网的网关
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn