中国 | 中文

首个防护等级为IP67的安全PLC控制系统

PSS67 PLC控制系统使PSS 4000自动化系统拥有了首个防护等级为IP67的安全控制系统。使您无需控制柜即可掌控自动化任务!

出于成本或空间原因,您想淘汰大型控制柜并将我们的控制系统直接安装在机器上?您在寻找可以安装在控制柜外的安全控制系统?那么,您可以选择我公司用于PSS 4000自动化系统、防护等级为IP67的全新安全PLC控制系统!


定制自动化

您可以对PSS 4000自动化系统进行个性化配置,以满足您的实际要求。控制系统、I/O模块以及相应的可视化和工程软件可为此提供协助。利用PSS67 PLC控制系统,我们可以提供无需IP67防护等级控制柜的分布式自动化解决方案。

PSS67 PLC1 16FDI控制系统为全封闭设计,因此特别坚固耐用。在多尘或潮湿的环境中也能正常运行。防护等级为IP67的PSS67 IO1 16FDI模块是对该领域分布式用途的理想补充。传输现场级安全相关和非安全相关的输入信号。


安装简便,轻松编程

可将PSS67 PLC控制系统靠近实际过程安装—— 无需控制柜。相比基于控制柜的系统,不仅可以节省空间,还能显著降低布线和接线费用

您可以使用PAS 4000工程软件参照PSS 4000自动化系统的IP 20 PSSuniversal PLC控制系统对PSS67 PLC控制系统进行编程。PASvisu可视化软件帮助您始终掌握整个设备的动态。


节省更换设备的时间

在PSS 4000自动化系统中,您还可以在防护等级为IP67的元件里将项目保存至安装在安全位置的microSD卡中。更换设备时,只需重新插入microSD卡即可。无需重新配置或重新对项目进行编程。


更多信息:

PLC控制器PSS67 PLC
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn