中国 | 中文

皮尔磁2019年SIAF广州自动化展回顾

在3月10号开幕的SIAF广州自动化展上,皮尔磁秉承着“We Automate Safely,我们提供安全的自动化”的理念,再次为观众带来了全新的自动化解决方案。

适用于任何规模的自动化安全控制

本次展会上皮尔磁展出了明星产品:安全技术标杆产品安全继电器,可配置安全技术的先驱PNOZmulti控制器,和适用于工业4.0的自动化系统PSS 4000。

PNOZ 安全继电器则可以监控急停按钮、安全门、光障、光栅、双手控制装置、压敏地毯、速度和静止等许多其他安全功能。

可配置小型控制器PNOZmulti 主要用于实施多种安全功能,用户可以简单而灵活地保护人和机器的安全。

使用PSS 4000自动化系统,用户可以进行个性化配置,以满足实际要求。用户能够使用各种性能等级的控制系统、丰富的 I/O 模块和可视化及工程软件完成配置。

安全、开放、高产的驱动技术​​​​​​​

皮尔磁展示了从控制器操作到高动态响应的驱动器,完整的运动驱动技术解决方案。皮尔磁的伺服驱动技术拥有开放的模块化驱动理念,无论用户的需求是全新安装还是设备改造,都可以轻松地将个性化组件或完整系统集成到现有系统环境。

高灵活性的智能传感技术​​​​​​​

皮尔磁提供各种符合国际标准,并且经过认证机构测试的安全传感器。本次展出的传感器包括:能在固定和移动区域监控范围内实现多样化应用的安全激光扫描仪PSENscan;可以用在需要实施无障碍安全理念所有工业领域的PSENopt光栅;以及全球首创的提供带集成开关功能的压敏安全地毯PSENmat。

持续不断的创新产品​​​​​​​

皮尔磁作为自动化技术领域最具创新精神的公司之一,在本次展会上也带来了多款新品:

PNOZ m EF safetyNET安全通信模块,可以帮助用户可以通过安全实时以太网 SafetyNET p 关联多达 16 个PNOZmulti 2基础单元。

SecurityBridge工业安全网桥,能够保护例如PNOZmulti安全控制器和PSS 4000系统免于非法误操作,同时有效杜绝非法数据监听和盗用,从而保证用户的员工安全性以及机器设备的可用性。

PSENmag VA不锈钢非接触式磁性安全开关,符合ECOLAB认证,且防护等级达到IP67/IP69K,很适合用在污垢重,又对清洁要求十分严格的区域(比如食品行业)。除此之外,它还具有耐高温和耐寒性,它出色的抗冲击和防腐蚀能力也适应于机床行业。

SDD安全设备诊断系统,使客户能够轻松调用皮尔磁安全设备上丰富的诊断数据。非安全相关的数据诊断响应时间小于1秒,这有助于减少客户现场的维修操作,同时还能有效提高终端用户机器的使用率,并缩短的停机时间。这款产品,目前在包装,机床等行业都有相关的应用。

PITgatebox 按钮单元,按钮单元采用了超薄设计,各种不同的按钮、钥匙开关和急停按钮组合的预配置版本为实际应用提供了最大灵活性。

PSENmlock安全门系统,可以为人员和过程保护提供安全联锁和安全防护锁定,可用于最高安全等级PL e级及以下应用。该开关特别适用于带危险超程且安全防护锁定级别要求高达PL d或PL e的机器。凭借 7500 N 的保持力,PSENmlock 安全门系统能够阻止防护装置意外打开,最大程度确保安全。得益于可选逃生释放装置,PSENmlock还可以用在危险区视野不佳的机器的可出入门上。

皮尔磁作为安全自动化的专家,凭借丰富的、以安全为核心的自动化解决方案开发经验,能够为用户提供个性化的整体技术方案和服务支持,保护人、机器和环境的安全。

2019SIAF展台
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn