中国 | 中文

世界首创产品亮相SPS IPC Drives 2017展会

以“全方位确保安全”为座右铭的Pilz将在SPS IPC Drives上展示适合您的完整自动化解决方案的行业解决方案、产品创新和服务。这些世界首创产品包括带位置检测功能的压敏安全地毯PSENmat,以及首款防护等级为IP67的安全PLC控制器PSS67 PLC。

更加符合人体工程学原理的动态传感器技术提高生产力

新型压敏安全地毯PSENmat作为本年度的亮点之一通过集成式位置检测技术支持全新的机器操作理念。例如,工人无需用手就能操作,因为压敏安全地毯已经在标记的地毯区域内集成了虚拟开关。因此,PSENmat在单一传感器中结合了安全区域监控与设备和机器操作功能!

全新的安全激光扫描仪PSENscan适用于监控二维区域。凭借PSENscan,您不但能确保危险区域的进出安全,也能确保机器背后空间的进出安全。可以防止机器在有人进入危险区域内时意外重新启动。只需两台安全激光扫描仪,您就可以为自动化车辆引导系统(AGV)提供全面的保护!二维激光扫描仪检测车辆路径中的物体,使AGV及时制动。

PSS67 PLC:没有控制柜的自动化

防护等级为IP67的PSS67 PLC控制器是Pilz推出的首款防护等级为IP67的安全PLC控制器。该控制器采用完全封装的模块化电子器件,非常坚固耐用,可以直接安装在机器上。与基于控制柜的系统相比,这样不仅减少了接线工作,而且可以更加灵活地实现模块化工厂。

请在SPS 2017展会上到访Pilz展台!

2017年11月28 - 30日,我们将在纽伦堡展示这些产品和来自传感器、控制和驱动技术,以及软件和服务等领域的其他创新。

想了解更多信息?我们在9号厅,370展台恭候您的光临。我们期待您的到来!

详细信息:

创新
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn