中国 | 中文

安全自动化4.0

各种规模较小的变体。这就是未来自动化提供的前景。各种不同的变体需要灵活的解决方案,比如PSS 4000自动化系统。

PSS 4000自动化系统是一种与众不同的自动化实现方法: 该系统专门针对未来自动化需求而开发,适合灵活的模块化用途。

有了PSS 4000自动化系统,您可以根据多主站原则将多个PLC控制器联网,但每个控制器仍是自主运行的。每个控制和I/O元件自动向项目中的所有其他控制器提供处理数据 – 无需通过集中式控制实例迂回进行。

您的编程独立于硬件,您可以稍后决定一个功能是在多个控制器中运行,还是仅在一个控制器中运行。不需要对多个控制器之间的单个通信连接进行复杂编程。这样可以节约时间并防止编程过程中出现错误。

PASvisu可视化软件进一步简化了设计过程。自动化项目的所有数据可以直接用于可视化。排除重复输入和产生的错误源。

符合Industrie 4.0标准的模块化灵活设备最佳解决方案。

 

详细信息:

PSS 4000自动化系统可分布性
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn