中国 | 中文

要在实践中学习自动化技术 – 请使用Pilz培训系统!

Pilz教育系统确保通过最实用的方法学习机器的安全和自动化功能。

每年,Pilz都为世界各地不同技术领域的年轻人提供培训。丰富的实践经验很重要,因为它能使实习生为职业生涯做好最佳准备。

我们使用Pilz教育系统PES进行自己公司的内部培训。这些内部开发的培训系统包含工业上已经应用的现代化组件。它们可模拟设备或机械的功能。培训期间,我们的培训生、实习生和学生通过这种方法在实际应用中了解到各种安全与自动化功能

培训系统 – 理论工作的理想补充

作为培训的一部分,我们的培训师会传达关于功能安全或风险评估等主题的专业学习内容。我们的实习生通过Pilz教育系统以实践的方式对知识进行测试。这些实践课程允许他们使用接线示例实现小型自动化项目。Pilz教育系统也可以在控制系统编程(举例)中进行故障模拟。然后,实习生必须利用机器可视化诊断功能找到并分析故障。

“对于我们的实习生来说,在真实应用中进行实践,然后将所学知识应用到真机上当然令人兴奋。我们喜欢使用Pilz教育系统进行公司内部培训,因为该培训系统的模块可以直接使用而无需任何额外安装工作,并且可以任意组合使用”,Pilz的培训师David Ballau如此评价该培训系统。

Pilz已经将该培训系统应用于以下领域:

  • 传感器技术:学习如何使用各种安全功能对危险运动进行安全防护。
  • 操作与监控:实践性学习设备可视化 – 包括诊断功能。
  • 逻辑:学习如何实现复杂程度不一的各种控制系统的安全和自动化功能,包括编程工具。
  • 执行机构技术:模拟切换高电气负载,并阐明光电防护设备在传送带上的运行方式。

您愿意使用Pilz教育系统支持公司内部教学培训吗?我们将乐意为您提供建议! 

详细信息:

Pilz教育系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn