中国 | 中文

机器人技术 – “技术报告ISO/TR 20218-1:2018”已颁布

国际标准化组织(ISO)颁布了“技术报告ISO/TR 20218-1:2018,机器人技术 - 工业机器人系统安全设计 - 第1部分:末端执行器”(英语)。本技术报告是对现有工业机器人系统与集成标准ISO 10218-2:2011的修正。

工业机器人领域发展迅速。标准和指令必须与机器人系统的发展保持同步,以便尽可能降低集成、调试、使用和维护期间的使用风险。因此,国际标准化组织(ISO)颁布了“技术报告ISO/TR 20218-1:2018”。本技术报告用于指导工业机器人系统末端执行器构建和集成过程中的安全措施。

“技术报告ISO/TR 20218-1:2018”还包括:

  • 执行器(比如抓手夹具和抓手夹具系统)的制造、设计和集成
  • 必要的使用信息等<21/

该文档包含关于工业机器人系统和集成的ISO 10218 2:2011标准附加要求。

在先前的消息中,我们提出修订“机器人标准” – ISO 10218-1 和ISO 10218-2。技术报告的颁布是国际标准机构正在进行的工业机器人领域ISO/TC299/WG3工作的一部分。Pilz积极参与机器人安全标准修订工作。 


更多信息:

Pilz机器人技术
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn