中国 | 中文

2019年德国汉诺威工业博览会:智能工厂自动化创新

2019年4月1日至5日,您可以在汉诺威了解适用于未来智能工厂的趋势和创新!在9号厅D17展位,Pilz作为安全自动化的先锋,将专注于运营与监控、安全传感器技术、I / O系统以及服务领域的创新。

现在可以实现安全与安保的模块化管理

我们首次在汉诺威展示创新型PITmode fusion,用于安全与安保的模块化访问与授权管理。PITmode fusion包括具有RFID技术的读取器单元PITreader和集成的网络服务器以及安全评估单元(SEU)。组件的分离意味着系统可以无缝集成到现有控制台的设计中。

创新的传感器技术带来更大的灵活性

Pilz为PSENscan安全激光扫描仪提供了更灵活、更有效的区域监控,包括精简版、主站版和从站版。Pilz安全激光扫描仪现在也适用于垂直应用的区域保护 – 如访问保护。此外,使用PSENscan应用程序可以更灵活地设计应用程序。优点一览:减少停机时间,提高经济效益。

请亲自查看编码式安全开关PSENcode!得益于RFID应答器技术,PSENcode结合了最高水平操作保护能力与最小空间要求。在汉诺威,我们展示了目前市场上设计最小的执行器,高度仅为3 mm:PSENcode小型执行机构。用户可以从机器设计的更高自由度中受益 - 特别是在空间非常宝贵的情况下。

工业4.0主站采用开放式通信技术

为了保证网络化生产中的数据交换,需要支持全球标准的开放型通信技术。为此,Pilz为远程I/O系统PSSuniversal 2提供IO-Link主站模块PSS u2 ES 4 IOL。符合IEC 61131-9标准的开放式全球标准化IO技术支持工业4.0精神的网络化生产。让我们汉诺威的专家为您提供建议!

为美国提供全面服务

向美国销售机器的任何公司都必须注意遵守所有规范,以确保顺利获得操作许可证。从现在开始,Pilz利用全新的“IC USA”服务支持制造商和出口商遵守美国所有规范,直至通过美国当地机构的认证。

我们将在2019年4月1日至4月5日在汉诺威展示这些产品和服务以及进一步的创新。想了解更多信息?光临我们的9号厅,D17展台。我们期待您的到来!


更多信息:
提前了解我们所有的独家创新!

创新
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn