中国 | 中文

新版DIN EN ISO 20607的现状如何?

国际上目前正在开发的新标准是ISO 20607。它规定了机械说明书设计的基本要求。安全元件也会受到影响,因为新标准将与机械指令协调一致。新标准的当前版本已经可以作为工程开发工作的稳定基础。它可能会在2019年颁布!

新标准与机械指令有什么关系?

标准草案附录ZA界定了与机械指令MD 2006/42/EC的关系。因此,该标准是为机器编写说明书时的指导原则。

prEN ISO 20607考虑到机器生命周期的所有阶段,规定与安全相关的内容、相应的结构、以及说明书的表示。该标准确立了对剩余风险提供信息时必不可少的原则。

一旦DIN EN ISO 20607在欧盟官方公报上颁布,该标准有可能符合机械指令2006/42/EC,并被纳入协调标准列表。目前还不清楚是否会有一个过渡期。如果有过渡期,可能最多是三年。过渡期也可能大大缩短。

DIN EN ISO 20607对工程方面的意义是什么?

机械和安全元件制造商将需要在早期阶段处理对现有和未来说明书的潜在后果和影响。不符合标准可能意味着机械和安全组件不 符合CE合规要求

一旦标准颁布,就可以通过ISO在线商店购买。

 

DIN EN ISO 20607的现状
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn