中国 | 中文

人机协作4.0:运用PRMS碰撞测量系统判定HRC是否符合标准

PRMS碰撞测量系统(Pilz机器人测量系统)根据ISO/TS 15066的技术4类要求对HRC应用的作用力和压强进行验证测量。由于需求很高,除了成熟的租赁概念,还可购买PRMS!

PRMS为用户提供许多好处:用户可以使用相关的PRMS Assistant软件便捷地评估测得的作用力和压强值。整套服务包括为期一天的培训课程,讲解测量系统和适用的标准,以及实际应用。该一体化概念包括维护和校准、以及PRMS的软件更新。由于采用了硅树脂制成的新型压强测量元件,该测量装置现在更加轻便,并能符合ISO/TS 15066规定要求。

在视频中,我们的机器人安全咨询服务专家讲解了如何使用PRMS以及您可以获得的好处。

去看PRMS视频

有效的PRMS碰撞测量系统
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn