比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PMDsigma 电子监控继电器

电气安全

电子监控继电器着重解决电气安全问题。监控继电器可减少人员和机器面临危险情况的次数,并延长设备和机械的使用寿命。不但节约成本,还能保证生产周期的高效率。

绝缘监控:PMD s20 绝缘监控器可用于监控未接地 AC/DC 系统的绝缘电阻。由于采用独立电源,因此可以监控已断电的系统。

有功功率监控:使用测得的有功功率,可以推导出许多变量,例如填充液位、体积、扭矩或气压。

轻松监控电气安全

  • 得益于快速轻松的旋钮调节(推入并旋转),缩短了监控继电器的设置和调试时间
  • 防错:通过内部交叉引用对监控继电器进行基于菜单的配置
  • 配置保存在芯片卡上,更换设备时操作简单
  • 扩展诊断和指示灯提供的测量结果指示最大程度缩短了停机时间
  • 获得世界各地的应用批准

PMDsigma – 特性一览

  1. 快速安装:创新的弹簧加载端子,单独操作每个腔室
  2. 通过指示灯方便地进行诊断和参数设置:可以设置、显示和检索所有相关值
  3. 通过弹簧夹快速装配:无需工具
  4. 带钥匙功能(推入并旋转)的编码器简化了值的设置
  5. 操作安全:设置元件具有可锁定的罩盖
  6. 设定值保存在芯片卡上:为单元更换提供了最大灵活性
  7. 数秒内完成诊断:通过 6 个 LED 指示灯 - 无需外部测量设备

PMD s10 有功功率监控器的应用

  • 在驱动器和电机上:用于负载控制、磨损和撕裂检测以及预防性维护。
  • 用于检查干转或泵阻塞。
  • 用于监控混料机的物料黏度并控制数量。
  • 用于控制洗车时的刷子压力。
  • 用于监控传送带是否阻塞或磨损/撕裂。

PMD s20 绝缘监控器的应用

  • 使用绝缘监控的临床手术区:在医院使用绝缘监控。在手术室,例如预防性维护和预告信息,有助于提高可用性。

PMD s20 绝缘监控器的应用

  • 海上安装,例如风机、净化设备和升船机。

我们的产品线:PMDsigma

PMDsigma 电子监控继电器

PMDsigma 电子监控继电器通过基于菜单的配置提供有功功率或绝缘的故障安全监控。通过显示屏提供用户友好型诊断,减少停机时间。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn