比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PNOZmulti 可配置安全系统 – 基础单元

满足您各种要求的基础单元

PNOZmulti 可配置安全系统 – 基础单元

可配置安全系统PNOZmulti主要用于实施4项以上的安全功能。所有基础单元均具有20个输入、4个安全半导体输出和2个继电器输出。有各种基础单元可供使用:

  • 独立式
  • 用于监控安全功能和自动化功能
  • 用于更大温度范围
  • 专用于压机应用
  • 用于监控燃炉

因此,这些安全系统可灵活应用于各种应用。PNOZmulti 可配置安全系统的所有基础单元均可达到最高 PL e (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL 3 (IEC 62061) 级要求,具体取决于应用。

用户可获得的优势:

  • 适合各种应用的理想基础单元
  • 适合多次使用 - 创建一次配置,使用任意次数
  • 可在软件工具中轻松配置,实现快速修改
  • 轻松诊断缩短停机时间
  • 扩展简单且经济 – 只需选择合适的模块
用户可获得的优势:

基础单元 – 特性

基础单元 – 特性
  • 可使用 PNOZmulti Configurator 通过 RS-232 或以太网接口进行配置
  • 可擦除存储芯片卡用于存储配置
  • 诊断界面
  • 输入:20个可自由配置的输入,4个测试脉冲输出,1个辅助输出
  • 4个使用半导体技术的安全输出
  • 带2个安全触点的继电器输出
  • PNOZ m0p:可以连接现场总线和连接模块,不能连接更多扩展模块
  • PNOZ m1p、PNOZ m 2p 和 PNOZ m3p:可以连接最多8个扩展模块
  • PNOZ m1p、PNOZ m1p ETH 涂装版:适用于恶劣工业环境的耐用版
  • PNOZ m2p:压机专用
  • PNOZ m3p:专用于燃炉管理

每种应用的基础 - 功能众多 – 一个解决方案!

基础单元 PNOZ m0p – 紧凑型解决方案

通过提供简单诊断功能,例如通过现场总线模块连接到常用现场总线系统,基础单元 PNOZ m0p 可以帮助您节约成本。它特别适合用在小型机器上。您只需将 PNOZ m0p 通过连接模块连接到其他基础单元或分布式外设。基础单元 PNOZ m0p 具有串行或以太网接口。

基础单元 PNOZ m0p – 紧凑型解决方案

基础单元 PNOZ m1p – 多功能产品

使用 PNOZmulti 监控小型和中型机器的安全功能。它们还有能力承担较小型机器的完整机器控制。您可以使用所有可用模块扩展 PNOZ m1p。根据扩展模块的类型和数量,几乎可以无限制地使用 PNOZmulti。

基础单元 PNOZ m1p – 多功能产品

基础单元 PNOZ m1p – 涂装版

基础单元 PNOZ m1p“涂装版”的特点是坚固耐用。它们专为长期在恶劣工业环境下使用而设计,单元的 PCB 板具有涂层,可保护其不受环境影响。其优点包括:温度范围更大,不易受冷凝效应的影响,并且可抵御腐蚀性气体。我们还可以为您供应适合更大温度范围的各种扩展模块。这些模块均带有“涂装版”字样。

基础单元 PNOZ m2p – 压机专用

使用 PNOZ m2p 控制和监控小型和中型偏心压机和液压机。它为操作模式(例如设置模式、单行程、自动)提供了经过认证的软件功能块,并监控单断和双断模式下的安全光幕;这些功能块使系统的使用变得简单且经济。与双极PNOZ m3p半导体输出模块相结合的PNOZ m2p可以安全且经济地控制压机安全阀。

 

基础单元 PNOZ m2p – 压机专用

基础单元 PNOZ m3p – 控制和监控燃炉

您可以使用 PNOZ m3p 进行燃炉的安全管理和监控,例如安全链。防止严重损坏导致爆燃的安全相关标准为:燃料的安全点火和操作期间的燃烧监控。借助于 PNOZ m3p 可配置安全系统,用户可获得满足这些要求的安全相关解决方案。

基础单元 PNOZ m3p – 控制和监控燃炉

我们的产品线:PNOZmulti – 基础单元

基础单元 PNOZmulti

可配备各种基础单元,从而支持最广泛的应用。

PNOZmulti 工具包

PNOZmulti 工具包包含开始使用可配置安全系统 PNOZmulti 时需要的配件。

附件

在这里,您将找到 PNOZmulti 安全系统的大量附件:从螺丝式端子组件到弹簧加载端子组件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn