比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSSuniversal – PSS 4000自动化系统中的控制系统

安全和自动化的融合

PSSuniversal – PSS 4000 自动化系统中的控制器

凭借 PSS 4000 自动化系统,您可以执行各种安全及自动化项目。两个领域融合成完美匹配的系统,提供具有两种性能类别的控制器

PSSuniversal PLC 控制器是互联的复杂设备的合适解决方案。它们既可以作为网络的一部分,也可以作为独立系统使用。PSSuniversal multi 控制器适合用在机器上或小型工厂内。在与 I/O 模块一起使用时,您可以使用这些控制器创建针对您的个性化要求定制的控制系统。

PSSuniversal multi 和 PSSuniversal PLC 控制器可无故障连接现有自动化架构和各种第三方控制器。因此,它们可以作为 PLC 控制器或外围系统,用于安全及自动化用途。

一个解决方案满足各种要求 – 优点一览

  • 处理安全和自动化功能(无需反馈)
  • 各种硬件性能类别
  • 可作为独立控制器或网络的一部分使用
  • 模块化系统结构提供定制解决方案
  • 使用 PAS4000 软件简化复杂功能的处理
  • 独立于硬件的编程缩短项目时间
  • 可集成到现有自动化结构
一个解决方案满足各种要求

简化项目控制 – PSSuniversal 控制器优点一览

PSSuniversal 控制器的特性
  • PSSuniversal 模块总线,可连接最多 64 个 I/O 模块
  • 集成电源
  • SafetyNET p线性拓扑的集成切换功能
  • 用于存储设备项目和配置数据的 SD 卡
  • 符合国际安全标准 PL e 级要求
  • 升降机标准 EN 81-1/2 和 EN 50129
  • 可使用 PASmulti 图形程序编辑器进行配置,并根据 EN/IEC 61131-3 进行 PAS IL(指令表)、PAS LD(梯形图)和 PAS STL(结构化文本)编程

满足各种要求的多样化功能

各种组件与具体软件之间的完美互动是 PSS 4000 自动化系统的一大特色。不同功能为您实施自己的特定自动化项目提供支持:安全运动监控、用于快速切换操作的快速控制单元或安全电子旋转凸轮布置。基本要素:PSSuniversal PLC 或 PSSuniversal multi 控制器。

满足各种要求的多样化功能

应用和认证

应用和认证

PSS 4000 自动化系统的控制器承载着我们丰富的应用技术。凭借各种不同功能,可以实施最多样化的应用。此外,带 -R 标记的 PLC 控制器具有特殊认证。而且,它们符合铁路领域、升降机/电梯和防火应用的标准。对于恶劣环境,我们提供坚固的 PLC 控制器 (-T),可以用在温度为 -40°C 至 70°C 的环境。

我们的产品线:PSS 4000 自动化系统中的控制器

PSSuniversal PLC 控制器

PSSuniversal PLC 是 PSS 4000 自动化系统的“全能型选手”。可编程逻辑控制器(PLC)可使用主流的 EN/IEC 61131-3 语言进行标准和安全任务编程,还可使用 PASmulti 图形程序编辑器进行配置。凭借即用型软件功能块,可轻松实现标准化。

PSSuniversal multi 控制器

PSSuniversal 控制器可作为独立控制系统使用,也可整合至配有 PSSuniversal PLC、PSSuniversal I/O 及网络组件的系统网络中。适用于机器或小型设备应用。使用 PASmulti 图形程序编辑器对 PSS 控制器进行配置及编程。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn