比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSSuniversal 工具

PSSuniversal 分布式 I/O 系统的配置向导

PSSuniversal 工具

PSSuniversal Assistant用于选择模块并对分布式I/O系统PSSuniversal进行配置。凭借 PSSuniversal 启动工具,PSSuniversal 分布式 I/O 系统可快速完成调试。

用户可以首先执行布线和功能测试,然后再安装设备或机器。调试控制工具及现场总线系统时,完整外围设备已经过测试且功能正常。这意味着调试工作可单独或同步执行,从而减少依赖性并节约时间!

优势一览

  • 快速而轻松地配置和调试 PSSuniversal 分布式 I/O 系统
  • 还可通过 USB 接口执行功能测试,无需连接控制器
  • 提供在线帮助
  • 最佳可用性
  • 强大而灵活的软件简化配置

PSSuniversal Assistant 的特性

PSSuniversal Assistant 的特性
  • PSSuniversal 模块的选择和配置
  • 完整的系统局限性测试
  • 确定机械尺寸
  • 生成部件列表
  • 兼容 Windows 7、8 和 10
  • 编程软件包括 PSS WIN-PRO 控制软件

PSSuniversal 启动工具

在对现场总线系统及控制器进行调试前,PSSuniversal 启动工具可执行分布式 I/O 系统 PSSuniversal 的独立外围设备测试。在测试期间,还可通过集成 USB 接口对 PSSuniversal 站执行功能测试,无需连接控制器。为了协助控制柜安装人员进行安装,提供了可用于测试接线的输入状态指示灯。启动工具兼容 Windows 7、8 和 10。

PSSuniversal 启动工具

我们的产品线:PSSuniversal 工具

PSSuniversal 工具许可证

从基本许可证到项目升级许可证 - 我们提供六种不同模式的许可证。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn