比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PITsign 屏蔽指示灯

屏蔽状态的安全显示

PITsign 屏蔽指示灯

屏蔽是指在机器的正常运行期间,暂时自动停止安全功能。主要是物料进出危险区时需要屏蔽。防护设备中断时指示灯点亮,从而警告人员,防止发生意外或直接进入危险区域。使用Pilz PITsign屏蔽指示灯!

不仅仅是指示灯

  • 作为监控屏蔽功能的元器件或结合Pilz其他产品,形成完整解决方案
  • 显示屏蔽状态,增加人机安全
  • 屏蔽区域内的平稳生产
  • 与认证的评估设备一起使用的完整的解决方案
  • 屏蔽指示灯的安全无误控制
  • 指示灯功能的可靠监控
不仅仅是指示灯

信号创造安全

PIT si1.1非监控型屏蔽指示灯

屏蔽运行期间,必须警告操作员安全功能中断造成的危险。PITsign屏蔽指示灯就是专门为这个目的而设计的。屏蔽模式一旦启动,屏蔽指示灯立即点亮。

PIT si1.1非监控型屏蔽指示灯

  • 非监控型屏蔽指示灯
  • 适合与光幕和PSENopt光栅、双极输出设备、安全继电器PMUT X1P配合使用

PITsi1.2监控型屏蔽指示灯

  • 屏蔽灯
  • 适用于EN 954-1 4类、EN/ISO 62061 SIL 3、EN ISO 13849-1 PL e及以下应用
  • 当指示灯出现故障时,2个半导体信号输出会发出警告和消息
  • 由于集成的灯的监控符合ESPE标准61496-1/-2,可用于常规应用。

PIT si2.1 LED屏蔽指示灯

  • 非监控型LED屏蔽指示灯
  • 例如,适合与光幕和PSENopt光栅、PSS 可编程控制系统、双极输出单元、安全继电器PMUT X1P配合使用
  • 使用寿命最长5万个小时

PIT si3.1指示灯单元

  • 非监控型指示灯单元
  • 发出各种运行和设备状态信号(红灯和绿灯元件)
  • 发出过程错误和警告区入侵信号(琥珀灯元件)
  • 适合与安全照相系统SafetyEYE配合使用

安全信号

在接近机械或机器零件通过光电防护设备固定的地方使用屏蔽指示灯。

例如,可以用于:

  • 机器或机器人单元
  • 激光焊接设备
  • 汽车行业系统

行业应用

行业应用

使用我们的PSENopt光栅和屏蔽指示灯!您可获得完美的传送线解决方案,传送过程中,防护设备会被短暂中断。所有多功能型光栅均提供扩展功能,例如屏蔽、消隐和级联。材料通过安全门时,光栅会短暂中断,屏蔽指示灯点亮,防止有人员进入危险区域。附件包括偏转镜、柱状保护器(防冲击、碰撞和振动)、IP6k9k 类防护外壳、测试杆等。

我们的产品线:PITsign 屏蔽指示灯

PITsign 屏蔽指示灯

Pilz可提供监控型及非监控型屏蔽指示灯供您选择。您也可以根据灯泡或LED进行选择。

屏蔽指示灯附件

您还可以利用屏蔽指示灯PITsign的附件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn