比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

用于基于网络的可视化项目的PASvisu HMI软件

基于网络的HMI软件 - 自动化技术一览!

用于基于网络的可视化项目的PASvisu HMI软件

使用PASvisu您可以实现自动化项目的轻松配置和最佳可视化。因此,可以通过本地或远程访问获得全面、方便的设备状态总览。凭借最丰富的样式表,PASvisu以极具视觉吸引力的方式显示您的自动化项目。

PASvisu现在配备一体化的配方管理程序

配方

要更改设备和机器的参数,必须有一定的规格。必须创建、更改大量的设置值并传输到控制系统。您可以通过PASvisu1.7版本的人性化配方管理程序轻松实施该过程。存储变量值并将其添加到数据集。通过这种方式,您可以快速而轻松地定义配方的数据集,并在运行时间将其加载到控制系统中。复制、编辑或删除等更改现在也可以随时进行。

您现在还可以:

  • 更改事件列表和事件日志中的语言(支持的语言:英语、法语、德语)
  • 您可以为自己的图片材料分配硬件贴片
  • 显示360度的径向测量结果
  • 在运行时通过变量调整和移动贴片

马上下载1.7版本的PASvisu!

直观养眼:您从PASvisu中获益的方式

  • 加快项目实施:从工程设计和运行时间到维护
  • PAS4000和PASvisu项目之间的连接缩短了项目时间
  • 无需手动输入和分配变量,缩短了工程时间
  • 由于系统的平台独立性,可灵活地应用于各种终端设备
  • 语言切换:创建、导出及导入语言
  • 数据记录:记录变量并通过CSV文件导出
  • 高级趋势贴片:显示记录的趋势,针对过去时间进行有针对性的过滤搜索并添加动态趋势线。
  • 一体化配方管理,便于定义您机器可视化的数据集

PASvisu包含配置工具PASvisu Builder和PASvisu Runtime

PASvisu包含配置工具PASvisu Builder和PASvisu Runtime
  • 通过贴片实现可视化:预定义GUI元素具备所有相关特性(例如:前缀、后缀和错误状态)
  • 过程变量在工具中通过自动筛选进行关联(无需手动设置变量)
  • 通过CSS3上的功能和显示分离(层叠样式表),在项目内部提供了各种可供选择的预定义样式
  • 由于使用了HTML5,因此几乎可以利用任何终端设备(如:PC、平板电脑或智能手机)通过网络浏览器进行跨平台访问
  • 真正的客户端-服务器功能——独立于现场操作执行远程维护

完全适合可视化软件PMI v7e

您的设备可视化结果将在Pilz人机界面PMIvisu上完美呈现。该软件已在新型可视化面板PMI v7e上预装并获得授权。通过这种组合,您可以通过直接连接快捷地查看和诊断小型PNOZmulti控制器的所有功能。

PASvisu完全适合可视化面板PMI v7e

连接PSS 4000自动化系统

基于网络的可视化软件PASvisu可与Pliz的 PSS 4000自动化系统实现完美匹配。因此,控制软件 PAS4000 可轻松连接至可视化软件 PASvisu。它实现了控制器与可视化的完美契合——适用于机器生命周期的所有阶段。

连接PSS 4000自动化系统

将可配置小型控制系统PNOZmulti与可视化软件PASvisu连接

现在可以直接将可配置小型安全控制系统 PNOZmulti与可视化软件 PASvisu 关联。因此,可以使用软件的全部功能,包括诊断选项。快速重启有助于缩短停机时间!

PASvisu 对所有系统开放。因此,可以通过 OPC UA 服务器连接轻松地将目前使用的所有控制器关联至可视化软件并传输所有控制器的变量。

轻松地将 PNOZmulti 连接到 PASvisu

PMIvisu——预安装软件的可视化面板

您的设备可视化结果将在Pilz人机界面PMIvisu上完美呈现。操作终端配备高性能处理器,并预安装了PASvisu可视化软件以实现便捷应用。

电容式显示屏有两种尺寸规格可选:7"和12"。

PMIvisu

PASvisu下载

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn