比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSENenco旋转编码器

标准旋转编码器 - 更安全

PSENenco旋转编码器

PSENenco旋转编码器用于确定位置和速度。最初扩展阶段使用的旋转编码器是一种绝对式编码器,用在 PSS 4000 自动化系统中。它提供在软件功能块中确认的不同绝对位置值。传感器具有磁性和光学测量系统。您得到的是二合一的设备!

安全位置和安全速度 – 优点一览

  • 速度和位置的安全评估
  • 安全监控功能传输至用户软件
  • 用户程序中的动态极限值监控,使极限值监控非常灵活。
  • 机械旋转凸轮设置被安全电子旋转凸轮设置PSS 4000(包含旋转编码器PSENenco)所取代
安全位置和安全速度 – 优点一览

旋转编码器的特性

旋转编码器的特性
  • 一个外壳内两个编码器
  • 多样化,2通道(1 x 光学,1 x 磁性)
  • 2个SSI接口
  • SIL CL 3和PL e(PSS 4000自动化系统中)

PSENenco 旋转编码器的应用

PSENenco 旋转编码器最重要的应用是在机械压机领域。“安全电子旋转凸轮设置”解决方案完全取代了传统的机械旋转凸轮设置。PSENenco 旋转编码器与 PSSuniversal PLC 控制系统及相应软件功能块的组合满足安全完整性等级 SIL 3 的要求。旋转编码器的其他应用领域包括必须使用安全位置监控的所有应用。

PSENenco 旋转编码器的应用

旋转编码器的行业应用

我们的产品线:旋转编码器PSENenco

PSENenco 旋转编码器

PSENenco 是一种标准旋转编码器。PSSuniversal PLC 控制系统与相应软件功能块的组合可达到 SIL 3 和 PL e 的要求。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn