比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PASmotion 和PASconfig SDrive——运动控制工程工具

运动控制工程工具

Pilz 运动控制工程工具帮助您快速并轻松地完成驱动配置和编程,并可靠地监控驱动。使用我们的驱动技术软件设置安全运动功能的参数、生成运动序列并进行诊断。整个编程理念基于符合 IEC 61131-3 标准的 PLC 软件。

PMC 工程工具的优点:

用于设置驱动任务参数的 PASmotion 软件提供:

  • 预编译的功能模块,高度人性化并显著节约时间
  • 面向任何系统环境的开放性
  • 参数设置而不是编程 - 提供基础项目和应用项目
  • 图形工具和记忆示波器便于快速而轻松地调试驱动器
  • 免费下载
  • 多种语言

PMC 工程工具的特性

PMC 工程工具的特性

下列特性适用于所有 PMC 工程工具:

  • 按照IEC 61131-3编程
  • 有了资源管理器,可轻松地通过各种总线系统集成外部设备
  • 一个项目提供所有配置数据 – 从工程设计到调试

PASmotion 的主要功能:

  • 运动路径的图形编辑器
  • 图形显示便于测量运动信号状态
  • 设备参数设置(例如 PMCprotego/PMCtendo 伺服放大器、PMCprimo 运动控制系统)
  • 参数帮助提供直接帮助,无需使用操作说明
  • I/O 状态指示灯

PASconfig SDrive 的主要功能:

  • 设置安全功能的参数
  • 输入和输出的状态指示灯
  • 单位转换器
  • 在 SD 卡上备份数据
  • 报告功能

 

使用 PASmotion 可实现许多不同应用:

  • 伺服压机
  • 飞锯
  • 填充
  • 包裹
  • 流动包装机
  • 贴标机
  • 机械凸轮盘
  • 垂直轴
使用 PASmotion 可实现许多不同应用

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn