中国 | 中文

功能安全性

使用急停按钮,在危险情况下确保安全

危险原因及避免危险而采取的技术措施差异非常大。因此,可以根据潜在危险的原因区分不同类型的安全。

我们所说的“功能安全”是指安全取决于电气(E)、电子(E)和可编程电子(PE)系统(缩写:E/E/PE系统)是否正常工作。

在功能安全要求方面,风险评估发挥着重要的作用。在机器的风险评估和风险降低中您需要考虑的步骤,以及评估和验证安全功能的方法来源于标准EN ISO 12100、13849-1/-2和EN 62061安全完整性要求(PL、SIL)来源于风险评估。

概述

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn