中国 | 中文

南美洲法律和标准

南美洲

在南美洲,NR -12是最广为人知、与机械安全最息息相关的指令。在南美洲其他国家,采用一些不同的法律和指令。关于您所在国家的机械安全的所有问题,我们当地的合作伙伴都将非常乐意提供建议。

巴西法律

在巴西,国家健康和安全条例由劳动部监管。建立在1943年5月1日通过5452号法令生效的《统一巴西劳动法》(CLT)的基础上。CLT统一了巴西的劳动法,规定了个人和集体劳资关系。在这项法令中,监管标准(NR)定义了确保工作场所安全的必要规程。它们具有法律约束力,即具有强制性。在一定程度上,NR可比得上欧洲指令,因为它包含某些在实践中必须要实施的具体法规。它们的范围必须通过参考标准来制定。适用于安全方面的总共有36条NR,其中包括包含机械安全具体规范的NR-12

巴西

巴西标准

巴西技术标准协会(ABNT)负责起草和发布巴西国家标准。国家标准(NBR)主要源于现有ISO和IEC标准,这些标准通常无需修改就可采用。在某种程度上,EN标准也可采用。为适应全球化和市场需求,在ABNT得以将ISO/IEC标准融入巴西法规之前,大型巴西公司通常会转而采用ISO/IEC标准。通常,国际ISO/IEC标准应用于跨国公司或加工工业(例如,油气工业)的某些领域。

巴西机械安全-监管标准NR -12

NR -12是当地机械安全指令,必须遵守。它最初在1978颁布,但直到2010年12月完成第5次修订后,才制定了真正全面的机械安全要求。原则上,NR -12只有巴西葡萄牙语这一个版本。但是,确实存在2010版的非官方英译本,尽管只能在参照源语言版本的前提下使用。在很大程度上,NR -12的结构、内容和安全要求都基于欧洲机械指令MD 2006/42/EC的附录I,但并不完全一样。与MD不同,NR -12直接面向的是巴西机器操作者,而不是机器制造商。与MD的另一个不同之处是,NR -12既适用于新机械也适用于旧机械。

所有国企和私企的员工以及那些注册到CLT的员工必须遵守这些法规。NR -12由巴西联邦政府代表及雇主和雇员(工会)代表共同起草。目的是确保新旧机械安全要求符合国际安全标准

NR -12的目的

NR -12的主要目的是确保新一代机械在所有生命阶段,从运输到调试、使用、维护和最终报废,在本质上都是安全的。NR -12还包含改造现有机械的措施。标准还为计划预防性维护定义了要求。此外,还包含报废旧机械的要求,以避免销售那些未按照安全条例装配齐全的老旧机器。现在,法规要求机器再出售之前,机器的装备必须符合当前安全标准。为避免给操作者带来问题,机器制造商必须了解并且还要实施NR -12的具体要求。巴西葡萄牙语的技术文档是一个关键因素。

NR-12白皮书

在巴西,机械指令NR-12规定了职业安全。我们的白皮书总结了指令最重要的问题。

下载

有关NR-12的更多信息,请阅读我们的白皮书。立即下载保存。

NR-12白皮书

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn