中国 | 中文

PSS 4000 自动化系统的可视化

PSS 4000 自动化系统的眼睛

PSS 4000 自动化系统的可视化

基于网络的 PASvisu 可视化软件确保您始终全面掌握 PSS 4000 自动化系统的情况:无论在本地还是通过远程访问。PASvisu 确保您持续获得机械和设备的当前过程的信息。机器停机时间和漫长的故障排除已成为过去。

除了自动化系统的硬件自行执行的系统诊断,PAS4000 还可以显示在 PAS4000 中计划的过程诊断。PASvisu 在 PMI、计算机甚至智能手机或平板电脑上显示此诊断信息。帮助您轻松又直观地实现机械和设备的可视化!

额外收益:

PASvisu 完美兼容 Pilz 的 PSS 4000 自动化系统。PAS4000 控制软件可轻松连接到 PASvisu 可视化软件。它实现了控制系统与可视化的完美契合——适用于机器生命周期的所有阶段。

PSS 4000 自动化系统的综合概述

  • 自动化项目所有过程值的可视化
  • 永不过时、不受平台限制
  • PAS4000 和 PASvisu 的通用数据基础
  • PAS4000 和 PASvisu 之间的连接缩短了项目时间
  • 无需手动输入和分配变量,缩短了工程时间
PSS 4000 自动化系统的综合概述

PSS 4000 自动化系统的可视化部分

PSS 4000 自动化系统的可视化部分

您可以将基于网络的 PASvisu 可视化软件直接连接到 PAS4000 软件的控制项目。通过这种方式,可以自动获得在项目中创建的所有过程变量以及自动化系统的整个命名空间的完整访问权限。然后,您可以从 PSSuniversal PLC 控制系统调用信息,例如项目的校验和或固件版本。这样可以缩短项目时间并加快工程速度。

PASvisu 以预定义贴片的形式显示在控制系统中计划的功能块。控制项目中使用的所有软件功能块在 PASvisu 中自动可用并且可直接用于图形功能块诊断。所有相关变量已连接到这些 Pilz 硬件贴片。还可显示诊断列表(报警和补救措施)和历史。此外,贴片还提供 PSS 4000 硬件的 LED 状态。

行业应用

我们的产品线:PSS 4000 的可视化软件

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: 400-088-3566
电子邮件: sales@pilz.com.cn