中国 | 中文

安全验证

机械安全第五步: 安全验证

安全验证

确定的机械安全防护措施是否得到正确实施? 您的机械的安全相关控制系统的设计和实施是否符合您的安全要求规范? 诸如 ISO 13849、IEC 62061 和 IEC 61508 等国际标准要求对安全系统进行验证,且这种验证不受设计功能限制。 验证是确证您的机械是否安全的关键。

“Pilz 一直在现场安全防护解决方案方面发挥着关键作用。其团队始终与所有关键相关人员就变动情况沟保持着高效地沟通,与此同时,Pilz 的工作亦能一直保持着较高水准,此项目的成功自然也就水到渠成了。”

Leon Burns, Stiefel Laboratories(以色列)有限公司项目经理

Pilz - 您安全验证及机械安全相关服务的合作伙伴

我们具有合格的专业技师人员,可确保实现客观且系统的验证流程。 评估和实施您工厂内的安全性时,您可信赖我们的实际经验。 我们具有安全专家资质,可确保您的机械安全要求均已根据适用的规程和标准一一核查和验证

作为安全验证合作伙伴,Pilz 将

  • 验证您的机械是否符合安全要求规范
  • 确定符合OSHA、BetrSichV 和机械指令 2006/42/EC 等相关规程要求
  • 在安全系统上进行功能测试和故障模拟
  • 测试传感器/执行器技术及其配线
  • 进行测量(保护接地,噪声等级…)
  • 出具一份带有详细结果的测试报告

机械安全的安全验证可为您带来的好处

  • 证明符合委托独立安全验证标准的要求
  • 可选择专业的认证流程
  • 考虑到验证和认证的所有方方面面
  • 由 Pilz来承担责任
  • 信赖我们安全专家的身份
联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn