中国 | 中文

最高级别资格证书:CECE

CECE

CECE是您在CE认证领域可能取得的最高资格证书。作为资格认证项目的一部分,我们帮助您全面了解机器整个CE认证过程的每个独立步骤。

成功获得CECE资格后,您可以根据适用的标准和指令对所有类型机器进行CE认证。

您从CECE培训课程中怎样获得收益

  • CECE资格证书由TÜV Nord颁发。一旦通过最终测试,您将收到TÜV颁发的世界公认的“CECE ”证书。
  • 经过CECE培训,您就可以掌握根据机械指令进行CE认证的全部知识。
  • 皮尔磁专家的丰富经验将使您受益匪浅!通过详细的应用案例学习和工厂实践,您可以将所学知识付诸实施。
CECE资格证书由TÜV Nord颁发

资格认证内容

根据2006/42/EC机械指令,我们可以指导您完成所有类型机器的完整CE认证过程。基于虚拟机器模型,一步步讲解从风险评估到CE标签应用的整个流程。该模型还显示了不完整、完整和互连机器在认证过程中的差异。

此处可以找到关于CECE资格认证的所有内容

全球公认的CECE培训

全球公认的CECE培训

我们在全球范围内提供同等水平的CECE培训,并以多种语言进行培训。我们还为跨国公司及其分布在不同国家的员工提供培训。

面向专业人士的CECE培训

面向专业人士的CECE培训

我们还专门针对在CE认证领域负有特殊责任的机械制造商、机械进口商和集成商提供CECE培训。此外,我们的CECE培训对象还包括日常运营中负责机械安全的人员,比如设计工程师、项目工程师/规划师、系统集成商、安全或工业安全主任。

面向雇主的CECE培训

面向雇主的CECE培训

持续接受培训且合格的员工是公司成功的关键。因此,CECE培训对象还包括公司,它们希望员工的知识和能力可以获得结构化发展。通过CECE培训,公司内部所有参与CE认证过程的人员都能发挥其最大能力。而且CECE培训总是要遵循相关的标准和法规。

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn