比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PAScal安全计算器

验证功能安全的计算工具

PAScal安全计算器可针对所用元件计算设备和机器可达到的安全功能PL(性能等级)或SIL(安全完整性等级)。计算结果通过EN ISO 13849要求的PL或EN/IEC 62061要求的SIL等级进行验证。该工具将指示需要执行的操作。通过简单有趣的动画来体验PAScal的复杂性!

免费下载与联系方式

PAScal软件的免许可证版本可供免费下载。您还可以根据您的需要购买许可证密钥,以便利用完整版提供的许多额外功能。

如有任何关于Pascal的问题,可拨打我们的国际热线电话:+49 711 3409-444或电邮至support@pilz.com。

充分利用计算工具PAScal的优势!

  • 安全功能计算符合EN ISO 13849-1
  • 可靠、清晰地管理大型项目
  • 公司网络分散的项目管理器,可轻松地进行团队协作
  • 通过搜索功能可轻松查找相应元件
  • 库如有变动,项目会自动更新
  • 6种语言的报告和导航功能
  • 通过TÜ-Süd认证的运算功能
  • 运行PAScal的系统可确保数据机密性
  • 可选择接收来自风险管理工具的数据
  • 凭借制造商库导入/导出功能(VDMA 66413、Sistema、Excel、PAScal格式等)可保持产品的独立性
充分利用计算工具PAScal的优势!

性能一流、功能强大

性能一流、功能强大
  • PAScal支持VDMA 66413库格式
  • 跨制造商的标准化数据呈现
  • 编辑器可用于创建单独的元件库,并导出为其他格式,比如VDMA 66413库格式

应用

第1步 - 依据EN ISO 13849-1创建项目

第一步是记录项目或机器的一般数据。此步骤基于设定的操作顺序,也可在项目管理实用工具中直接输入。通过当前日期或用户可定义的版本号自动跟踪版本。

依据EN ISO 13849-1创建项目

第2步 - 依据EN ISO 13849-1创建安全功能

接下来,针对所有风险逐步创建相应的安全功能。为安全功能命名并描述其含义。直接输入要求的PLr(依据EN ISO 13849)或根据风险图确定。

依据EN ISO 13849-1创建安全功能

第3步 - 依据EN ISO 13849-1执行安全功能模块化

下一步是将可用电路图中的各项安全功能模块化。得益于内容丰富的库,几乎无需用户自行输入元件。只需通过“拖放操作”从库拖入编辑器窗口即可。

不同元件搜索功能

创建的库和元件越多,依据EN ISO 13849确定正确元件的难度就越大。此时需要使用搜索功能。用户只需选择好基本设备,然后在设备的各种版本或应用中进行选择即可。可随时添加文档、图表、电路图等文件,对评估说明的细节进行补充。

元件产品的磨损率是否取决于操作循环数?集成转换工具将帮助您根据通常可获得的信息来确定这些值。安全计算器显示相应的设备或结构所需的数据。

该工具还可对CCF(共因失效)进行评估。由EN ISO 13849-1中的问题列表组成的检查清单可为条目添加注释。

如果未达到要求的安全等级PLr,将立即以关键因素警告形式显示。在整个模块化过程中,您可以根据SRP/CS结果选项卡中的EN ISO 13849-1 / EN/IEC 62061查看所有安全功能的评估现状。

依据EN ISO 13849-1执行安全功能模块化

第4步 - 依据EN ISO 13849-1执行最终评估与报告

最终报告包含所有必要的归档信息。可根据您的要求修改范围、设计和语言。

由于极少需要全新配置,因此许多数据可在下个项目中重复使用。所以,依据EN ISO 13849-1确定安全等级变得易如反掌!

依据EN ISO 13849-1执行最终评估与报告

我们的产品线: PAScal安全计算器

安全计算器PAScal——许可证

选择最适合您要求的安全计算器PAScal许可证。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350