比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

基于照相原理的 PSENvip 防护系统

适用于折弯机的安全自动化解决方案

基于照相原理的 PSENvip 防护系统

基于照相原理的防护系统PSENvip是移动的防护系统。它们直观地监控整个折弯过程。安装在上模时,甚至能够检测到发射器与接收器之间的保护区中最小的异物。该产品具有坚固耐用和机器利用率高的特点。

基于照相原理的防护系统 PSENvip 包括以下两种产品类型:

  • 基于照相原理的防护系统 PSENvip - 安全而完整的压机改造解决方案
  • 基于照相原理的防护系统 PSENvip 2 - 先进的折弯机集成解决方案

 

基于照相原理的防护系统 PSENvip - 安全而完整的压机改造解决方案

将 PSENvip 移动防护系统与 PNOZmulti 可配置控制系统 PSS 4000 自动化系统组合一起!与 PSS 4000 自动化系统中的 FAST 控制单元集成在一起后,PSENvip 的高生产率版本在动态屏蔽模式期间能够将生产率提高多达 50%。集成 LCD 显示屏上清晰的诊断消息为高效工作提供了便利!

对客户而言十分重要的是:如果PSENvip的参数设置正确(无论是基础版本还是带PSS 4000的高性能版本),只要没有安全相关的错误,那么根据设备和产品安全法,这不是显著变化——那么与认证相关的工作是最少的。

详细信息参见词条“显著变化”。

基于照相原理的 PSENvip 防护系统
基于照相原理的防护系统PSENvip 2

基于照相原理的防护系统 PSENvip 2 - 先进的折弯机集成解决方案

PSENvip 2 是经过扩展的第二代基于照相原理的防护系统。PSENvip 2的特性是易于操作、高生产率和高机器利用率。接收器体积也减小了约 50%。

现在可以将PSENvip 2与PSS 4000自动化系统结合使用!您要做的就是将PSENvip 2的快速分析单元作为一个模块连接。折弯机工模更短的关闭时间和较短的超程距离将使您受益。

PSENvip 2 无需设备显示:所有的调试和配置工作均通过折弯机控制器中的网络接口执行,简单而直接。因此,用户可以在一个地点集中地完成所有配置。

新品:基于照相原理的PSENvip LR防护系统适用于专用压机

新的远程型PSENvip R LR是第一种(也是唯一一种)用于折弯机的防护区域可达18米的防护系统。这就使其非常适合监控专用压机,比如双联压机。PSENvip R LR在现有压机上的安装过程快速而简单:发射器保持不变,只需交换接收器。只需一套防护系统就能监控您的双联压机,无需结合使用移动防护系统和光栅!

远程型让您拥有可热插拔的防护系统:如果您将两台折弯机放在一起,只需把中间的发射器和接收器拿掉。这样机器1的发射器即可与机器2的接收器配合工作 – 无需重启!PSENvip R LR可以让您避免不必要的停机时间。因此,远程型PSENvip一贯的高度稳定性获得用户交口称赞。

基于照相原理的 PSENvip LR防护系统

防护系统能够提高压机折弯时的生产率 - 优点一览

  • 具备最高安全性,符合安全标准 EN 12622
  • 带 LED 指示灯的创新光学系统可提高利用率和生产率(相比于基于激光的系统)
  • 稳健的防护系统 - 不受反射光束和外部/扩散光以及振动和温度分层(例如,由于加热的工具)的影响
  • LED 光源极长的使用寿命可减少维护工作
  • 轻松完成初步调整并快速更换工模 - 创新技术和软件缩短工装时间
  • 通过折弯机控制器上的集成显示屏(PSENvip)或网络接口(PSENvip 2)进行调试和配置
  • 作为评估单元的快速分析单元(PSENvip 2)具有集成FAST功能,可帮助折弯机实现最短停机时间和最短超程距离

防护系统的特性

防护系统的特性
  • 带三个感应区的较大保护区(19 x 38 mm)
  • PSENvip 上发射器与接收器之间的最大距离为 10 m,PSENvip 2 为 13 m
  • 用于检测板材的加强测量区域
  • 集成式照相芯片运用了可靠的 SafetyEYE 专业知识
  • LED 光束对人眼无害
  • 凭借PSS 4000 内的快速分析单元和通过折弯机控制器(PSENvip 2)的HMI进行配置,能够与环境完全融为一体

用于折弯机和压机改造的完整解决方案

动态屏蔽用于提高生产率

PSSuniversal PLC 控制系统执行两项主要任务:折弯过程中动态屏蔽与速度曲线的监控。这些功能可作为软件平台 PAS4000 上的块使用。因此,在折弯过程中,以高速接近板材的持续时间会更长。这样将最大限度缩短上工模慢速运行时间。

使用大型工模安全地进行折弯

由于工模尺寸方面的原因,使用传统解决方案无法保护折弯机上使用的某些工模。然而,根据标准 EN 12622,必须为操作员侧折弯线前方 15 mm 的区域提供保护。标准规范要求工模完全处于防护系统的监视区域内。防护系统 PSENvip 可以满足这些要求。

特殊工件功能经TÜV Nord认证并对PSENvip 防护系统的各种工件尺寸进行分类。对于 1 类工模,保护符合标准。但是对于 2 和 3 类工模,根据工模尺寸,照相机图像只能部分识别工模。

基于照相原理的 PSENvip 防护系统还可通过提高切换点或改变下降到板材上的速度安全地监控大型工模形状。PSENvip 检测工模轮廓并为其指定工模类别 1、2 或 3。将确立的类别输入控制器后,控制系统发出类别 2 和 3 的使能信号,并监控通过风险分析定义的切换点。

用于折弯机和压机改造的完整解决方案

安全防护系统的工业应用

我们的产品线: 基于照相原理的 PSENvip 防护系统

防护系统 PSENvip

基于照相原理的防护系统 PSENvip 种类多样。在此,着重介绍安全性和生产率。

防护系统附件

Pilz 提供适用于基于照相原理的防护系统 PSENvip 的各种附件。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 4942-7028
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300

欧洲

  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 丹麦: +45 74436332
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 英国: +44 1536 462203

亚太

  • 中国: +86 21 60880878-216
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 新西兰: +64 9 6345350